This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.7211万A:输出电流

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/574694/ucc27211a-output-current

部件号:UCC2.7211万A.

你(们)好

我对此设备有一些疑问。

-此设备的剂量如何限制输出电流?

-如果时间很短,此设备是否可以输出超过4A?

 (如果输出电流超过4A,此设备是否会夹紧输出电流?)

此致,

山本浩二

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hamamoto-san

    感谢您对UCC2.7211万A栅极驱动器的关注。  输出电流由输出级RDSon控制--没有活动电流限制电路。 典型峰值(即最大)输出电流为4A。 由于如上所述,没有限制电路或夹紧电路,因此根据零件之间的变化,电流可能会略高于或低于4A,但我不建议在假设最大/峰值电流超过4A的情况下进行设计。

    此致,

    ——丹尼尔