This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:单元1 (共4个单元)在系统中肿胀

Guru**** 2539140 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/574361/bq40z60-cell-1-of-4-cell-pack-is-swelling-in-system

部件号:BQ40Z60

我的设计使用bq40z60 IC作为软件包管理器。  我正在使用batteryspace.com LFP-1.001222亿-2C的LiFePO4电池。  目前,我有5个采用此设计的完整装置已运行了几个月。  它们的使用非常零散,但我开始看到一种趋势,即包装单元1随着时间的推移而膨胀。  事实上,我必须在每个单元中重新组装电池组。  我非常确定我已正确设置所有的电池切断装置,以便保护电池,但显然存在问题。  我意识到这一信息非常模糊,但我希望将其作为开始跟踪我的问题的起点。  您能否提供一些关于我应该在哪里寻找的见解?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    • 您好,
    • 单元1似乎过度充电或放电。 请检查单元1的电压以及充电或放电电电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的电流在蓄电池额定值内表现良好,因为我放电时大约为2安培,充电时为4安培。  这是20 AH电池,所以我远低于他们的最大电荷和放电额定值。  我将电压保持在2.6 和4伏之间。  让我感到担忧的一件事是,电池组中总是有细胞1肿胀。  这种情况已经发生过几次。  在不同的系统中(尽管设计相同)。  如果只是一个简单的电压设置,我会预期随机电池组中的电池会损坏,而不是始终如一的电池1。  请继续提问,希望他们能帮助我深入了解问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最有用的是,您可以张贴您的原理图和从其中一个电池中提取的.gg文件(包括使用寿命数据)。 记录单个电池在整个充电和放电周期内的电压也很有帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../008_2D00_0285-Rev-1-_2D00_-battery-schematics.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../7360.2_2D00_13_2D00_2017_5F00_discharge.log</s>2017

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../7510.2_2D00_10_2D00_2017_5F00_charge.log</s>2017

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马特
    bq40zv 60 0.13 中存在一个固件错误,它会阻止单元平衡正常工作,因此应将其禁用。 这可能是您的问题的原因。 使用v 0.15 固件修复了单元平衡,可以从bq40z60网站下载。 遗憾的是,0.15 固件版本中引入了一个错误,如果您使用该选项,则会阻止外部预充电FET工作。
    Tom