This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.425万:2A充电电流寄存器设置

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/574631/bq24250-register-setting-for-2a-charging-current

部件号:BQ2.425万

您好,

使BQ2.425万电路与所连接的电路相同。

R28 = 0欧姆, R27 = 125欧姆,TS电压为2.4V。

和注册设置如下。

1.登记号2 : 0110 1100

2.登记号4 : 1111 1000  

是否有其他设置可将充电电流设置为2A?

此致,

尼基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Nicky,

    Ilim和ISET电阻器适用于2A充电应用。 如果寄存器#2和寄存器#04分别参考寄存器0x01和0x03,它们也是正确的。

    有关您的原理图的几个注释:

    • 2.2uF去耦电容器 缺失
    • 33nF是自举电容器的推荐值

    希望这有所帮助。