This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2813-4-Q1:VCC ABS最大电压额定值与打开阈值电压规格

Guru**** 2510735 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC1804

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/574337/ucc2813-4-q1-vcc-abs-max-voltage-rating-vs-turn-on-threshold-voltage-specification

部件号:UCC2813-4-Q1
主题中讨论的其他部件:UCC1804

UCC2813-x-Q1系列的数据表显示,VCC ABS最大值 为12V。  有一个脚注指出"

在正常操作中,VCC通过限流电阻器供电。 当VCC从低电压驱动时,适用的绝对最大电压为12 V

电阻源,使ICC不超过30 mA (包括栅极驱动电流要求)。

"。  这是否意味着,如果设计的VCC高于 12V,则必须包括一个串联电阻,将最大预期电压的电流限制为小于30mA。   例如,如果VCC (max)为100V,则电阻必须为~ 3.33k?

此外,是否有某种水平即使使用串联电阻器也不能超出VCC?  我们可能需要在哪些方面为VCC节点提供额外保护?

这对于具有通常为12.5V的UVLO接通阈值(可能高达13.5V)的变体尤其重要,因为乍看起来,它看起来像是2个规格冲突...但我确信这是对我的误解。

请为我澄清一下。

-Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marc

    之前针对UC1804提出了相同的问题-启动电压和VCC ABS最大值的规格相同。 请查看该帖子以了解详细信息:

    e2e.ti.com/.../54.2539万


    该帖子的底线答案也适用于此处:
    "...数据表的编写涵盖了该系列中的各种设备,因此在谈到ABS MAX评级时确实会令人困惑。 对于接通阈值大于表中给出的12.0V最大值的器件,VCC必须通过限流电阻器供电,以便ICC低于30mA。 UCC1804的VCC显然需要至少与UVLO启动阈值13.5V一样高,但VCC上的电流需要限制为小于30mA,以便内部13.5V电压钳不会吸收过大的电流并导致设备过热 可靠性问题。"


    我希望这能回答您的问题,如果是,请单击"验证答案"按钮。

    谢谢!
    伯纳德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bernard
    因此,对于正确选择的串行限流电阻器,允许的VCC电压(最大值)是多少。 只有13.5V或更高? 如果更高,允许什么? 夹钳内部电压是否真的为13.5V?
    此致,
    -Marc
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marc

    要补充Bernard在上文所述的内容,请参阅随附的演示文稿,了解UCC2813-x VCC ABS的所有详细说明。最高评级和UVLO开启阈值。

    e2e.ti.com/.../Explain-on-UCC2813_2D00_X-VCC-Abs.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  演示文稿澄清了所有打开的项目。

    -Marc