This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.51万-Q1:TPS6.51万-Q1启动顺序

Guru**** 2514595 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572320/tps65100-q1-tps65100-q1-start-up-sequence

部件号:TPS6.51万-Q1
主题中讨论的其他部件: TPS6.514万-Q1TPS6.515万-Q1

客户正在查看LCD面板上的TPS6.51万-Q1以了解其所连接的音频项目。 以下是它们的启动顺序要求。 TPS6.51万-Q1是否可以支持此定时要求? 它们不需要VCOM缓冲器,因此只需将VCOMIN连接到地面即可。 这是否正确?

 

e2e.ti.com/.../TPS6.51万-start_2D00_up-sequence.docx

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sam,您好!

    一般来说,TPS6.51万-Q1的启动顺序符合客户的需求。 最大时间也不是问题,如果需要满足最小时间,TPS6.51万-Q1本身将无法保留这些时间。 电压直接连续起动,没有任何延迟,因此零件起动速度快于客户的最低要求。 请说明这些最低要求是必须的,还是时间可以更短。 您可以在数据表中找到启动图片。

    如果客户不需要VCOM缓冲器,则可以使用TPS6.514万-Q1,该组件是相同的,没有VCOM缓冲器,但具有电源正常输出。 您的客户是否在使用线性控制器?

    如果需要最小计时,请查看TPS6.515万-Q1。 此部件具有与客户需求相同的顺序,可通过外部电容器设置定时。

    此致,
    布里吉特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,布里吉特。
    我需要与客户讨论离散LDO + TPS6.515万-Q1解决方案。

    此致,
    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sam,您好!

    您的客户首选哪种解决方案?

    此致,
    布里吉特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Brigitte:
    客户要求测序的最小和最大延迟时间,因此他们更喜欢TPS6.515万-Q1。

    此致,
    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sam,您好!
    非常感谢您的更新。
    此致,
    布里吉特