This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7.4801万:bandgap参考温度系数

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/574107/tps74801-bandgap-reference-temperature-coefficient

部件号:TPS7.4801万

团队-

我的客户对该设备的挡板参考的温度系数有疑问。  数据表按如下所示说明了Vref最小/最大值,但不清楚这是在设备的整个温度范围(-40C -> 125C)内,还是在过程变化的25C下测量到最小/最大值。

有人能澄清这一点吗? 对于我的客户来说,了解在设备的整个温度范围内,带隙参考会有何变化非常重要。

谢谢!

Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alec,

    Vref规范的温度为Tj 25C,如"测试条件"列中所述。 TPS748在温度范围内的整体准确度为2 %。 虽然这包括所有的内部不准确来源,但不准确的主要来源是参考。

    非常恭敬,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    瑞安-

    感谢您的回复。 一个跟进问题,这是否包括由于外部反馈电阻器导致的错误?


    谢谢!

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alec,

    根据电气特性表下的注释1,我们的精度规格不考虑外部电阻容差。  这使客户能够了解我们的设备,同时不会将其限制在特定的电阻容差范围内。

    非常恭敬,

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    瑞安-


    感谢您的支持!  

    谢谢!

    Alec