This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.3001万:需要较低的静态电流

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/574575/tps63001-need-lower-quiescent-current

部件号:TPS6.3001万
主题 :TPS6.1291万中讨论的其他部件

您好,

我想将TI的降压升压器件用于 我们的物联网解决方案,我很担心。

我们的电池为8500mAh,切断电压为2V。

因此,我们必须在睡眠模式中使用最低功耗器件,并找到了TI的TPS6.3001万。

在TPS6.3001万的数据表中,IQ为典型值40uA。

我认为这是很高的,所以我的问题如下。

1. TI是否有任何较低的IQ器件? (输入电压:2V至3.6V,输出电压:3.3V,输出电压:最大50mA)

2.如果TPS6.3001万是最佳的,是否有降低静态电流的解决方案? 我可以考虑TPS6.3001万前面的其他器件。

谢谢!

TS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不幸的是,这是我们在降压-升压方面的最佳选择,可在低至2V的条件下运行
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果负载可以接受一定范围的电压,TPS6.1291万及其旁路模式有时可以用于这些类型的应用。