This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:电池HHR-380A低温下的ChemID问题

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/574563/bq34z100-g1-battery-hhr-380a-chemid-problem-at-low-temperature

部件号:BQ34Z100-G1

您好!

在低温下,正确的SOC计算存在问题。 实际上,当温度设置为-19.5摄氏度时,RM和FCC参数会直接下降。 我如何理解,我们需要更新ChemID文件。 如何执行此操作或需要为此创建哪种日志文件?

日志文件:e2e.ti.com/.../14.02.17.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex,
    容量调整是根据温度变化或更新时间进行容量模拟的结果。 大多数ChemID的特征参数都为0度,因此您需要运行RB调整以更新数据闪存中的RB表,以补偿较低的温度。 我们有一个在线工具可以帮助您完成此操作。

    www.ti.com/.../GPCRB

    Tom