This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.109万:最小化输出电压纹波。

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/574418/tps61090-minimizing-output-voltage-ripple

部件号:TPS6.109万

大家好,我在主板设计中使用TPS6.109万,但遇到了问题。  我在下面提供了一张图片以供参考。  黄色信号是调节系统电压,蓝色信号是蓄电池。  电池通过充电IC,然后进入TPS6.109万。 我每~1.729uS (频率578KHz)就会遇到电压脉动。 初始电压峰值将系统电压推至安全范围之外,导致主板重置。   当我将示波器连接到蓄电池侧时,系统电压纹波会增加,因此我认为由于线路和试验电路板的原因,会产生一些电感。  但是,当我最小化连接数量时,我仍然会遇到重置,并且我仍然会遇到波纹。

我可以做些什么来帮助最小化这种纹波? 该设计已采用PCB形式,因此我的选项有限。

另外,有人能解释为什么我也看到电池上的纹波吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否分享原理图,布局和波形?