This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ5.1003万:如何增加距离Qi

Guru**** 2812785 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573959/bq51003-how-to-increase-the-distance-qi

部件号:BQ5.1003万
主题中讨论的其他部件: BQ50.0212万A

你好

我在产品上使用BQ5.1003万,但距离(充电器<>产品)  太短。

你能给我线索来增加距离吗,我想要8 10 mm ,我有5 6 mm。

我已经使用数据表指令设置了C1和C2。

但我不设置Rfod Ros1 et Ros2。  它会影响距离?  如果是,程序是什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    启动电源转接时出现问题。 大多数情况下,您都可以在5 mm 处启动设备,然后将其移至10 mm 位置。 这说明了启动问题。 系统将根据WPC标准以175kHz启动。 在较远的距离,此频率不会产生足够的增益。 在电源传输过程中,系统可以更改操作频率以增加增益。 查看RX矩形引脚(V-Rect)此电压需要大于2.7V (UVLO),系统才能启动。 您将在10 mm 看到的是TX产生的电压低于UVLO的电压。 要测试的最佳TX是bq50.0212万A。
    尝试更改RX线圈电感以增加增益并增加RX线圈大小。
    您是否有目标RX线圈尺寸?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我使用Wurth线圈 76.0308万102207,10.2207万,我 没有地方增加线圈的尺寸。

    我监控了Vrect (随附了我的屏幕截图)。

    是否还有其他要检查或改进的点来增加此距离

    谢谢

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢示波器捕获,这确实表明RX V直流电压没有达到足够高的水平,无法开始操作。  离UVLO很近,但不是很近

    Wurth线圈76.0308万102207是10.2207万是40 mm X 40 mm ,尺寸合适,无需增加。

    此电感值8uH将是一个问题,对于5 mm 距离而言,它是低电感值。  这需要两倍(16uH) 或可能三倍(24uH)才能获得10 mm 线圈到线圈的距离。

    请参阅"设计符合Qi的接收器线圈" ,它仍在Mouser网站上。

    http://www.mouser.com/pdfDocs/TI-Designing-a-Qi-compliant-receiver-coil.pdf

    系统增益由TX线圈L和RX线圈L的比率以及两个线圈之间的耦合系数设置。  耦合因子将随距离而下降。  这可以通过增加RX线圈的L来抵消。

    此外,耦合因子会随着 两个线圈的物理比率而下降,1:1表示您所处的位置良好。  较差的情况是小型RX线圈(20 mm)和标准TX线圈(50 mm)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    谢谢,我尝试使用新线圈  

    我会随时通知你

    此致