This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7.4801万:TPS7.4801万DRCR等效部件,具有低电压

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A91

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/574227/tps74801-tps74801drcr-equivalent-part-with-low-vdo

部件号:TPS7.4801万
主题:TPS7A91中讨论的其它部件

您好,

我们正在使用 TPS7.4801万DRCR,输入电源为5V (容差高达4.5V),用于输出3.3V。

我已将偏置引脚连接到相同的输入电源。

我们拥有的部件的最大偏压压降电压据说为1.6V,但我们的电源不足以满足此要求。(即 Vbais < Vout + Vdo)。

那么,是否有任何部件具有较低的压降电压规格并支持具有类似封装和封装的3.3V输出

如果有人对此有任何意见,请尽早告知我们。

提前感谢。

此致,

Nanjunda M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nanjunda,

    您是否看过TPS7A83? 如果您想将此零件用于VIN低于1.4V的车辆,则仅需要VBIAS电压? 此外,它还具有我们的An-Out (TM)技术,使您可以动态设置VOUT,而无需传统的反馈电阻器。

    如果1A的电流足够,我们现在还具有TPS7A91。

    请告诉我,这两种方法中的任何一种对您的应用是否有意义。


    此致,

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    感谢您的快速回复。
    目前的情况是,我们的主板设计已完成,我们正处于测试阶段。 我们发现输入电源存在问题,因此我们希望在不更改占地面积(SON-10)和尺寸(3 mm x 3 mm)的情况下更换零件。

    我们的电流要求为1.5A,因此我们正在寻找同等或更高额定电流的器件。

    如果有任何符合要求的可用部件,请告知我们。

    谢谢,此致,
    Nanjunda M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Nanjunda,

    很遗憾,我们没有任何符合您的偏置,当前和布局要求的引脚到引脚设备。

    非常恭敬,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryan:

    感谢您提供信息。

    请告诉我是否有任何可供更换的选项。

    此致,

    Nanjunda M