This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.7426万:电池化学成分

Guru**** 2394355 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/574237/bq27426-battery-chemistry

部件号:BQ2.7426万
主题中讨论的其他部件: GPCCHEMBQSTUDIO

大家好,

 BQ2.7426万 是否与LiPO电池配合使用,在数据表中仅指定了锂离子电池,但在产品选择中显示了LiPO。

BQ2.7426万 -带预编程化学曲线的单节系统侧电池电量(气体)计 锂离子/锂聚合物 单个单元 I2C 100 1.4万 系统 IT (高精度) -40至85 0.87 | 1k

此致,

Muhsin Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Muhsin,

    如果该电池的ChemID与bq2.7426万电量监测计的三个预编程ChemID中的一个匹配,则bq2.7426万可与聚合物电池配合使用。bq2.7426万预编程ChemID分别为(1202),(3230)和(3142),用于4.2V,4.35V和4.4V的电池。 ChemID可在电池数据表中找到,也可通过两种方式识别;使用GPCCHEM 测量参数计算器:匹配Impedance Track仪表的化学成分,请参阅以下链接,

    或者通过将电池发送给我们,我们将进行ChemID匹配并为您提供您的电池ChemID。 此外,您还可以使用bqStudio软件的Chemistry选项卡来检查我们庞大的ChemID数据库,以查看您的电池是否已被识别。

    最佳,

    Haidar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Haidar:

    感谢您的回复。

    此致,

    Muhsin