This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2.475万:在无刷电动机的电流限制中使用TPS2.475万

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/574473/tps24750-use-of-the-tps24750-in-current-limit-to-brushless-motor

部件号:TPS2.475万
主题中讨论的其他部件: TPS2.5921万L

我目前正在设计一个电路来为小型 无刷电机供电 ,我希望限制浪涌和失速电流。  在联机参数搜索期间,我将其缩小为 TPS2.5921万L和TPS2.475万的两个组件。  对于TPS2.475万,应用文档中没有任何一个表示有关电感负载(如风扇)的信息。   是否有特定原因不在 TPS2.5921万L上使用此部件来处理电动机负载?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Greg,我已将其移至负载开关论坛。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Greg,

    感谢您的联系!
    TPS2.475万可用于风扇控制,无需担心。 它已被我们的客户广泛用于控制服务器风扇。
    如果您需要进一步的支持,请告诉我。

    此致,
    Rakesh