This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.4295万:原理图验证

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS709, TLV707

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573680/bq24295-schematic-verification

部件号:BQ2.4295万
主题中讨论的其他部件:TPS709TLV707

您好!

我正在使用2.4295万构建电池备用系统(电力库应用程序)。 我绘制了示意图,并想澄清一些疑问。 您能否提供以下信息?

示意图:

e2e.ti.com/.../1411.SCHEMATIC1-_5F00_-Mitochondria_5F00_V2.pdf

 

1.我希望用户能够控制充电启用和禁用功能。 所以,我用1k电阻器拉下了引脚,也露出了引脚,这样用户就可以将其拉起,禁用充电功能。 我的连接是否正常?

2. 我让QON销浮动。 是否可以这样做?

3. 我计算出Kilim为475。 我想将充电电流限制为3A。 Ilim针脚上150欧姆的电阻是否正常?(475/3 = 150)

4. SDA,SCL上的上拉电阻器是否精细?

5. D+和D-连接是否正常?

6.如果我使用103AT-2热敏电阻,TS针脚上的连接是否正常?

7. STAT针脚电阻是否正常?

示意图中是否有任何内容看起来奇怪? 请告诉我。

Teja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Teja,

    您的原理图大部分看起来是正确的。 请参阅以下我的评论:

    • 我建议将上拉导轨连接到SYS或BAT,而不是OTG输出。
    • 用户应如何将CE针脚拉高以禁用充电? 或者,您是指将主机的GPIO连接到CE,以便在需要禁用充电时将其拉高?
    • QON具有内部下拉功能,因此,如果不使用此引脚,则可以保持浮动。
    • Ilim电阻器正常。
    • 10K上拉电阻器适合SDA,SCL。 请确保I2C总线上的其他设备可以处理上拉电压,否则,将需要电平转换器。  
    • D+/D-连接正常。
    • 103AT-2热敏电阻是推荐使用的热敏电阻类型。 将R14更改为31.23k。
    • STAT引脚处的最大汇电流为6mA。 STAT上电阻器的大小取决于您所使用的橙色LED的正向电压。 在我们的EVM上,我们使用带有2.21k电阻器的绿色LED作为参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    费尔南多您好!

    非常感谢您的意见。

    • 图 13 (第20页) 数据表 中显示SYS电压从3.5V到4.3V不等。 而OTG输出将始终为5V。 这就是我在这里连接的原因。 您为什么建议我连接到SYS?
    • 是的。 我正在将针脚暴露在外面。 因此,用户可以通过GPIO进行控制。
    • 好的。 未更改QON
    • 很高兴Ilim电阻器很好
    • 下一版本将具有5至3V3电平换档器。 我真的想将它们拉至固定的3V3。 由于主板中没有电压,我必须将其拉至5V。 你有什么评论吗? 我应该将它们连接到SYS吗?
    • 将R14更改为31.23k
    • 我计划使用的LED具有1.9V的正向电压,而EVM中使用的绿色LED具有2.1V的FV。 我把电阻器换成了2.4k

    以下是更新的示意图:

    e2e.ti.com/.../8562.SCHEMATIC1-_5F00_-Mitochondria_5F00_V2.pdf

    Teja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Teja,

    您可以在OTG输出上安装上拉轨。 我的思路是,如果OTG由于过压或短路等原因而被禁用,我们不想失去整个I2C上拉导轨。 如果您计划使用固定的3.3V上拉电压,则可以在SYS上使用非常小且经济实惠的LDO 来提供3.3V电压,如TPS709,并在将来节省一些开发成本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 非常感谢您的宝贵意见。

    OTG被禁用是我以前没有考虑过的一种真正的可能性。 按照建议,我将使用一些LDO并获得3.3V电压。 我已经了解 了TPS709数据表。 第6页中的6.5 部分说明输入电压应比输出电压高1V。 第15页中的8.2 1部分指出输入电压应在5V至20V之间。 所以,我想,我们必须看看另一个部分。 类似于 TLV707

    除了这些之外,原理图是否适合您? 我是否应该继续并开始布局设计? 在这种设计中使用2层PCB是否合适?

    Teja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Teja,

    TLV707是一款不错的替代产品。 由于3.3V的最大压降电压为~250mV,因此bq2.4295万上的MINSYS阈值应在I2C寄存器上至少设置为3.6V REG01[3:1]。 这将使SYS引脚电压范围与蓄电池调节电压的电压保持3.6V的水平。

    对于布局,我们通常在评估板上使用4层PCB,但根据需要布线的组件数量,可以采用2层设计。 数据表的11.2 部分包括一个布局示例,其中包含有关组件放置的指南。 首先将VBUS和PMID盖放置在尽可能靠近IC的位置,然后放置BTST和REGN盖。 之后为SYS和BAT提供电感器和输出盖。 高电流路径(如PMID/SW回路)应尽可能短。 PowerPAD设备下面的导热孔应添加到3x3阵列中。 板上的散热通孔也很有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的意见。  

    我在设计中添加了TLV707。  

    我会让布局设计人员了解输入信息。 再次感谢您的帮助。 我非常感谢。

    Teja