请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ34Z100-G1 我首先 在下面的e2e中报告了此问题。
我们在系统中使用此部件已有一段时间。 我们在 组装时使用EV2300和电池工作室对它们进行编程。 我们偶尔注意到,燃油表%通常在正常工作数月后卡住。 电流,电压和温度读数正确。 我能够获取卡住的部件1.CSV的寄存器值,并将其与golden文件2.csv进行比较。 R表似乎正在更改,但其他所有内容看起来都正确。
我们碰巧记录了发生故障时的电池电量。 几个小时后,蓄电池电量缓慢下降87..86..85,然后在2小时间隔内突然下降到16。 即使电池充满电,它也会一直保持在该位置。 我们即将接近生产阶段,这个问题让很多人害怕。
非常感谢您的帮助,
John
e2e.ti.com/.../4478.New-Compressed-_2800_zipped_2900_-Folder.zip</s>2800 2900