This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.24万-Q1:最大负载电容

Guru**** 2513775 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/574428/tps62400-q1-maximum-load-capacitance

部件号:TPS6.24万-Q1

您好,

对于TPS6.24万-Q1,当TPS6.24万-Q1的输出1设置为1.2 V且具有2.2 uH电感器时,其最大(低ESR,陶瓷)电容是多少?

是否将其设置为永久PWM或是否允许其进入PFM模式很重要?

提前感谢您的帮助。

此致,

罗斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这在第24页和第25页底部的D/S中显示。 此IC使用电压模式控制,其允许的输出范围较小。

    由于此IC支持非常低的电流,我不是想要使用更多Cout的直接原因。 More Cout有助于实现什么设计目标?

    如果负载足够高,即使选择了PFM/PWM,也可以进入PWM模式,则两种模式之间的稳定性不会改变。 对于PFM模式下较轻的负载,稳定性不太重要。