This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5281万:关于使用降压和电源开关

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/574036/tps65281-about-using-the-buck-and-power-switch

部件号:TPS6.5281万
在“线程: TPS6.5286万”中讨论的其他部件

大家好,

 

我们的客户正在以下条件下评估TPS6.5281万。

因为,他们希望使用输入电流的电流限制。

如果您对以下方面有任何疑虑,请告知我们。

 

[条件]



 

此致,

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideto,

    无法使用您提到的设备。

    来自VIN (针脚14)的设备内部电路电源,因此在针脚14通电之前,设备无法工作,这意味着电源开关块无法工作。

    请参阅具有降压I_LIMIT设置的TPS6.5286万。

    Jason Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jason-San,

     

    感谢您的建议。

    我理解。 非常感谢。

     

    此致,

    Kanemaru