This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2.3754万:TPS2.3754万保护机制

Guru**** 2374090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/574370/tps23754-tps23754-protection-mechanism

部件号:TPS2.3754万

尊敬的先生:

我正在研究 TPS2.3754万 POE-PD解决方案,并将使用 TPS2.3754万EVM-383作为我们的原型板。  但 我可以知道TPS2.3754万保护机制吗?  发生过电流时,TPS2.3754万的行为如何? 它是 打嗝还是停机?

因为我们需要在发生TPS2.3754万故障时向MCU发送信号。 我们如何获得此信号? 还是应该添加外部电路? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Lucifer,

    通常,转换器的电流限制将是输出负载故障的第一道防线。 在这种情况下,变频器将会出现停顿。 接下来是PSE的电流限制,在此限值中PSE将回退或关闭。 最后,根据故障的速度,PD作为VDD/RTN电压将折叠或进入浪涌的电流限制,如其数据表中所示。

    由于存在多个保护点,因此很难选择任何特定的保护点来提供信号来标记故障。 MCU是否在负载侧? 例如,如果输出短路且MCU上没有调节电源,它将如何处理故障?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Darwin:
    MCU是平台的核心芯片。它将为用户收集所有系统信息。因此,我们需要一个指示信号来显示TPS2.3754万工作状态。 谢谢。