This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.7511万:UCC2.7511万

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG5200, LMG5200POLEVM-10, DIP-ADAPTER-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/574148/ucc27511-ucc27511

部件号:UCC2.7511万
主题中讨论的其他部件: UCC2.7611万LMG5200LMG5200POLEVM-10

您好,

UCC2.7511万是低侧MOSFET驱动器,我想知道是否有任何使用此部件的评估套件,以便测试其性能是否符合我的要求。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yanqi,

    在UCC2.7511万的产品文件夹中,在“Tools & Software”(工具和软件)选项卡下列出了2个可能适合的EVM。

    UCC2.7611万 EVM是通用驱动程序评估板,但使用UCC2.7611万驱动程序。 这在功能和性能方面与UCC2.7511万相似,但具有不同的封装/引脚。 它不适合测试UCC2.7511万,但您可能会发现UCC2.7611万的评估版很有用。

    第二个EVM是LMG5200 EVM,它使用UCC2.7511万驱动输出SR。 此EVM可能对评估UCC2.7511万性能很有用。


    我将请驱动程序团队的同事评论UCC2.7511万和UCC2.7611万之间的差异,以及UCC2.7511万专用或更适合的EVM的可用性。


    如果您列出了您的规格和关键要求,他们还可以评论UCC2.7511万对您的应用的适用性,如果他们认为产品组合中的其他设备可能更适合,他们可能会推荐一种替代设备。


    谢谢!
    伯纳德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yanqui

    目前,TI不为UCC2.7511万驱动程序提供专用EVM。 Bernard提到的两个选项中的任何一个都是评估此设备的好工具。 LMG5200POLEVM-10将在应用中展示该设备。 请注意,UCC2.7611万设计用于驱动增强模式GAN功率FET,因此输出驱动电压调节为5V。

    评估UCC2.7511万的另一个选择是使用标准分路板作为其非常常用的SOT-23封装。 您可以将此类电路板作为 TI的DIP-adapter-EVM的一部分获得。 虽然布局未针对电容器放置和接近负载FET进行优化,但这可能是一种低成本,快速的方法来初步了解此驱动器。

    -Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Daniel和Bernard,
    感谢您的回复。 我正在使用这些设备驱动GAN开关。 由于两者都可用于GAN开关,因此我可以选择其中任何一种进行测试。
    感谢你的帮助。