This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.7542万-G1:需要知道哪个命令行界面用于为其中一个EVM板的电池执行标准数据命令

Guru**** 2465910 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQPRODUCTION

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572972/bq27542-g1-need-to-know-which-command-line-interface-is-used-to-execute-standard-data-commands-for-the-battery-for-one-of-our-evm-boards

部件号:BQ2.7542万-G1
主题中讨论的其他部件:BQSTUDIOBQPRODUCT

您好,

我正在尝试使用Python Script自动执行标准数据命令,以便获取大部分低级数据并将其导出为PDF报告,以便用户能够全面了解从低级(注册级别)开始进行的与电池相关的活动/值 到UI级别。 在UI级别,我可以使用“adb shell dumpsys battery”和“adb shell dumpsys batterystats”命令。 但是,当涉及到获取低级数据时,如:


control()
AtRate()
UnfilteredSOC()
温度()
电压()
flags()
NomAvailableCapacity()
FullAvailableCapacity()

等等...

我在EVM板上(如adb shell)的询问是否有任何其他命令行界面可以让我尝试上述命令并获取数据并实现自动化?

谢谢,此致,

Srinivas Mannapuram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sris花 鱼

    您是否能够使用bqstudio和EVM读取/写入标准命令? 现在,我可以帮你弄清楚怎么做,但是我不使用python,所以在这方面将无法帮助你。 也许在论坛上更熟悉Python的其他人可以帮助您。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Onyx:

    感谢您的即时响应。 在这方面,我没有使用bqstudio,因为它是一个获得许可的。 我们是否有任何开放源代码工具来完成这项工作? 如果是,请告诉我如何使用它们。 这会很有帮助。

    谢谢,此致,

    Srinivas Mannapuram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Srinivas,

    bqStudio和bqProduction (用于批量生产)已获得许可,可供TI客户用于评估和制造。 免费,不收费。
    两者都不是开放源代码,因为其目的是仅与TI产品一起使用。 该许可证禁止将其用于非TI产品。


    谢谢
    Onyx