This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5005:关于输入电容器值。

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/574253/lm5005-about-input-capacitor-value

部件号:LM5005

大家好,

我使用LM5005的工作台 来参考  推荐的电路。
工具向我展示了以下ciecuit。
模拟参数
VIN=12V至48V
输出=5V
输出=2A (最大值)

该工具显示CIN=3.3uF。

但是,在数据表中,推荐的电容器被列为 两个2.2uF。

我有请求。
您能否在工作台中反映数据表信息?

此致,
Sho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们来看看,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sho,您好!

    感谢您与我们联系。 您是否尝试过以下步骤来复制EVM上的Cin BOM -

    访问设计页面顶部功能区上的材料明细表选项卡

    为Cin选择替代件

    按数量排序并向下滚动到QTY=2区域。 您将看到两个2.2uF帽的几个建议。  

    如果您尚未尝试此操作,请随时尝试,如果仍有任何问题,请告知我们。


    此致,

    Pavani Jella

    WEBENCH电源应用