This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2.2933万A:TPS2.2933万A:"A"-变体数据表

Guru**** 2514815 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/574352/tps22933a-tps22933a-a--variant-datasheet

部件号:TPS2.2933万A

您好,  

您能告诉我TPS2.2933万A的状态吗? 它看起来是TPS2.2933万,但没有LDO (或至少可以绕过LDO)。 请您确认吗? 这对我的应用程序非常有效。 我喜欢TPS2.2933万,但我确实需要LDO。  

一位绅士今年早些时候发布了一篇文章,要求提供TPS2.2933万A数据表。 然而,他被赋予了与非A变式的联系。

谢谢!

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jason,我将把这个移到负载开关论坛
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你Eric!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jason:

    TPS2.2933万A和TPS2.2933万是相同的器件,因此TPS2.2933万A数据表和产品文件夹已从TI.com上取下。 如果您要绕过LDO,您可以始终使用电容引脚作为输出,并使VOUT和输出保持浮动。 这是否可行?

    谢谢!

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jason:

    我刚刚看到您的帖子提到您需要LDO。 如果是这种情况,那么使用TPS2.2933万是否存在问题?

    谢谢!

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alek:

    非常感谢您的帮助。 您也正确地阅读了我的帖子,尽管我写错了:我*不*需要LDO。 您建议只使用帽销是完美的。

    谢谢!
    Jason