This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RX EVM BQ5.1025万EVM-649 WPC 1.1 10W和TX EVM BQ50.121万EVM-756 WPC 1.2 ,15W

Guru**** 2371820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/574198/rx-evm-bq51025evm-649-wpc-1-1-10w-and-tx-evm-bq501210evm-756-wpc-1-2-15w

线程中讨论的其他部件:BQ5.1025万EVM-649BQ50.121万EVM-756BQ50.121万BQ5.1025万

我修改 了RX BQ5.1025万EVM-649 WPC 1.1 10W作为链路说明,输出可以是5V,1A (5W),但对于5V,2A不能达到。

TX是 EVM BQ50.121万EVM-756 WPC 1.2 ,15W

e2e.ti.com/.../142.1003万

我使用RX NXP WPC 1.2 ,10W,它可以输出5V,2A。

 RX EVM BQ5.1025万EVM-649的问题是什么? 或者我需要调整TX EVM BQ50.121万EVM-756?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq5.1025万 RX和bq50.121万 TX是一个很好的使用组合,我会推荐它。
    在5V 2A下操作025会由于负载步进而受到一些限制。 而且,这些模式也不是直接向前的。

    我可以脱机联系您讨论此问题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bill,

    感谢您关心我们的问题:

    原因我在中国的时间大约有12小时不同,所以您可以向我们发送有关“RX EVM BQ5.1025万EVM-649 WPC 1.1 10W和TX EVM BQ50.121万EVM-756 WPC 1.2 ,15W”返工的详细信息列表

    sam_huang2@jabil.com