This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.515万:正电荷泵输出电容器

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/574251/tps65150-positive-charge-pump-output-capacitor

部件号:TPS6.515万

您好,

我的客户正在按照以下示意图使用此部件。  由于零件短缺,他们希望将输出盖(C4,C16,C17,C18)从330nF更改为470nF。

问:除了获得更小的输出波纹电压和更长的19V输出的稳定时间外,在启动期间,它是否会产生其他影响,或者我们需要注意的任何事情?

此致,

厘米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Umin:

    将电容器值从330 nF增加到470 nF不会对应用造成任何问题。 请记住,您已经决定了设置时间的增加

    此致,

    Diaara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Diaara,您好!

    感谢您的及时响应。


    此致,
    厘米