This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM338:在使用基本配置获得1,5A时中断

Guru**** 2512815 points
Other Parts Discussed in Thread: LM338, LM138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573713/lm338-is-break-when-i-attemp-to-get-1-5a-using-to-basic-configuration

部件号:LM338
在“线程: LM138”中讨论的其他部件

下面的链接中介绍了基本拓扑: “www.uni-kl.de/.../41.6059万" 

负载电阻= 14欧姆。

VIN = 20V

输出电压= 15V

在使用旧设备的过程中 ,此电路工作正常。 现在,我们公司已经进行了很多测试,但都被烧毁了。 不能获得超过1,2安培的电流。

我尝试 使用上面链接中建议的二极管,电容器等来改善散热器的耗散...但在所有情况下都是损坏或损坏的。

我需要达到4安培,

帮助!!

此致,  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "...使用旧设备 时,电路工作正常..."

    旧设备? LM338在30年内没有变化,TI现在拥有该器件。

    如果可能,请提供您的示意图。 LM338是相对简单的设备。

    该链接指向National Semiconductor版本的LM138/LM338数据表,大约1995年。

         http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm338.pdf

    当输入电压为5V和1A 负载电流(PD=5W)时,封装将变得非常热,并且需要一些散热器。 尝试4A (PD=20W)将导致封装变得非常热, 并且必须使用气流进行坚固的散热。

    由于涉及到高功耗 ,我建议您考虑使用开关模式电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Donald:

    我们有一些正常 工作的设备,另一些相同制造的设备(National和ST微电子)无法正常工作。 我们还发现 ,所有不工作的设备的针脚中都有蓝色光晕或圆圈(aust和Vin),并且比正常工作的设备更轻。

    我们怀疑您更换了装配厂,因此这可能是因为质量问题。 正常工作的设备最高可达4A (散热器中为45°C) ,但其他设备只能达到1.5A,之后会出现故障。  

    因此 ,我附上了一些被测设备的照片,示意图以及 我们在发射器中使用了很长时间的专业电源的照片。

    此致,

    Gustavo G.

    首席工程师C. Lensa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     对于八个至三个包装的两张照片,这些都是典型的问题设备?

    "我们怀疑您更换了装配厂,... 翻译成可能的质量问题..."

    组装后,National Semiconductor器件经过100 % 测试。

    由于这似乎不是 应用程序问题,而是质量问题,请参阅此处的客户退货和故障分析指南和流程:

    www.ti.com/.../resourceshome.page

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gustavo,

    我们现在正在检查是否已发布任何PCN以批准对LM338K至3封装的任何更改。

    对于LM338K ST版本的问题,您需要 直接使用STMicroelectronics来解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于产品监管链的不确定性,必须在整个供应链中验证零件认证。 请注意,如果不是直接从TI或TI授权分销商处收到,则可能会怀疑部件的质量。 这可能是由于地面寿命缩短(设备从防潮袋中取出),部件的预先使用,错误的存储程序,错误处理等。TI强烈建议您直接从TI或从TI授权分销商(focus.ti.com/.../distribcountryresults.jhtml)购买所有TI部件