This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:适用于Android应用程序的BQ28Z610

Guru**** 2396635 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, SHA-256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573055/bq28z610-bq28z610-for-android-application

部件号:BQ28Z610
主题中讨论的其他部件: SHA-256

尊敬的先生  

我们的客户希望在 Android系统的2单元平板电脑项目上使用Maxim的MAX1.7205万

1.请问BQ28Z610可以取代MAX1.7205万并支持Android系统吗? 或者,您拥有2芯电池的最佳解决方案

2.请问MAX1.7205万的优点是什么,SHA-256是关键点吗?

我希望说服客户更改使用TI解决方案  

请提供帮助  

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kai,
    我们将查看马克西姆量表,有人会向您回复。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Onyx

    期待您的回复
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kai,

    很抱歉回复太晚。 首先,我想与您确认两个问题:
    1. Bq28z610可以支持Android系统,客户可以将此附加信息作为参考,对于bq28z610,设置与bq27xxx相同 。processors.wiki.ti.com/.../Android_Software_Solutions_for_TI_Single-cell_Gas_Gauges
    2. SHA_1和SHA_256均为身份验证,可确保连接的设备满足既定要求并对消费者安全。 不同之处在于输出大小的长度(位)。 SHA256的输出位比SHA1多,但对于大多数客户而言,SHA-1已足够。

    第二,我将简要比较这两种产品:
    测量:两者均可测量电压,电流,温度。 但TI bq28z610具有高准确度库仑计数器,其输入偏移误差小于1uV (典型),支持1 mΩ 电流传感器电阻,同时能够测量1 mA电流。 两个NTC可以测量内部和外部温度。
    保护:bq28z610器件提供一系列电池和系统安全功能,包括放电中的过流,充电中的短路和电池放电保护中的短路,以及N通道FET,内部AFE看门狗和单元平衡的FET保护。
    准确度:阳离子跟踪算法(IT)可以根据温度,放电率和退化程度更新蓄电池的阳离子,从而准确预测剩余容量,SOC和SOH。

    如果您有其他问题,请与我联系。谢谢。

    此致,
    Sammi.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Sammi

    感谢您的解释