This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.7542万-G1:Chemistry ID Creation error (BQ2.7542万-G1:化学ID创建错误

Guru**** 2459130 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572351/bq27542-g1-chemistry-id-creation-error

部件号:BQ2.7542万-G1

您好,

上传请求的文件后尝试获取化学ID时,收到如下所示的错误消息。

错误:计算未成功,但未确定具体原因。

       请检查是否已根据文档准备好所有文件。
       已通知支持人员。

 


请查找随附的C2_1(3) zip文件,其中包含config.txt和 roomtemp_rel_dis_rel文件。 请告诉我为什么会发生此错误以及solutione2e.ti.com/.../C2_5F00_1-_2800_3_2900_.zip?可能2900可能是什么

此致,

Vipin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我检查了Excel,Excel中有一些异常的当前值,请尝试清除它们并再次发送。

    谢谢。

    此致,

    Sammi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我在成功学习周期提交数据后收到了ChemID报告。

    e2e.ti.com/.../47_5F00_BB_2D00_report.zipPlease查找随附的化学ID报告。 在这种情况下,建议使用1102作为化学ID。 下一步是什么? 我是否可以使用从外部文件更新化学成分来上传同一文件,或者我是否需要从数据库中选择匹配的ID? 请澄清。

     

    此致,

    Vipin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的,您可以使用1102作为ChemID。

    下一步,您可以在bqstudio化学中选择1102。 然后进行自学,以确保Ra table和Qmax已更新。

    最后,您可以生成黄金映像文件。

    所附文件是自学cycle.e2e.ti.com/.../5353.2318.LearningCycleOverview.pdf的说明

    谢谢!

    此致,

    Sammi.