This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.851万:它不会通过回扫转换器启动PWM

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573617/ucc28510-it-does-not-start-pwm-by-flyback-converter

部件号:UCC2.851万

您好!
我正在做一个设备- LED驱动器:22V和4A。 我的设备的设计与数据表中的参考设计几乎完全相同。 当您使用灯启动设备时,它会亮起并闪烁,显示短路和过电流。 晶体管GT1的栅极上存在PFC PWM所需的频率(200 kHz),但占空比始终> 90 % 并接近100 % ,造成短路。 晶体管回扫转换器的栅极缺失PWM,且始终为0V。
告诉我可能是什么错误? 感谢您的帮助和建议!

我的设计: e2e.ti.com/.../LED-control.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ilja,

    我已将您的问题通知了相应的团队,您很快会收到其中一位团队的回复。
    如果他们在检查原理图后找不到错误,我预计他们将请求示波器波形。
    请提前准备采集各种波形,以帮助加快调试速度。

    此致,
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ilja,

    我希望看到一些波形。 总线电压设置为大约430V。 这在启动时是什么样子的?

    PFC级应在总线上启动约110V直流。 这对应于大约80V交流输入。

    请测量C28上的电压。

    您应该 真正开始测试具有可变电阻负载的电源。 我不知道您的LED负载是什么样子,但是一串LED是恒定电压负载,您不能简单地将其连接到固定电压(23V)输出。

    请查看无负载情况,然后缓慢增加负载,例如,以50欧姆为步长。

    此致,

    John Griffin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应,John!

    1)我将R3和R7更改为电阻器510千欧。 390V的此值

    2)当线路电压为230V时,我在设备上启用。

    在无输出负载的情况下测量信号:

    1)电容器C28,信号幅值约为320V -

    2) VT2门-

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    连接负载(5.01万欧姆和灯)时,情况不会改变。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    启动时引脚编号9 (VCC)上的波形 -