This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7.461万-Q1:LM7.461万-Q1 TVS二极管

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/574303/lm74610-q1-lm74610-q1-tvs-diode

部件号:LM7.461万-Q1

您好,

如果由于客户避免使用TVS二极管而拆下TVS二极管,

LM7.461万-Q1+NMOS支持多少大电压峰值?

如果出现负峰值和正峰值

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    LM7.461万-Q1数据表中提供了绝对最大电压额定值。 下面是您要查找的值的屏幕截图:-)

    此致,

    Aramis P. Alvarez