This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ3.152万:关于LMZ3.152万和LMZ3.153万内部FET RDS (ON)

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573592/lmz31520-about-lmz31520-and-lmz31530-internal-fet-rds-on

部件号:LMZ3.152万
在“线程: LMZ3.153万”中讨论的其它部件

您好,

您能告诉我LMZ3.152万/30高侧和低侧开关RDS (ON)吗?
我的客户 正在考虑 LMZ3.152万和LMZ3.153万。
客户计划在负载电流增加时采用LMZ3.153万。

但是,当我检查两个数据表时,只有过电流限制的差值。
我想知道两个模块的接通电阻之间的差异。

此致,
Yusuke /日本Disty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我可以获得信息吗?
    我将附加波形。
    如果您需要更多信息,或者 我应该 澄清我的评论,
    请告诉我。
     
    此致,
    Yusuke /日本Disty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMZ3.152万的RDS (接通)为高侧= 5.5 mΩ(典型值),低侧= 2.2 mΩ(典型值)。

    LMZ3.153万的RDS (接通)为高侧= 5.0 mΩ(典型值),低侧= 2.0 mΩ(典型值)。