This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ7.835万-R1:什么是A123 20Ah AMP20M1HD-A电池的Chem ID

Guru**** 2369650 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/574348/bq78350-r1-what-is-the-chem-id-for-the-a123-20ah-amp20m1hd-a-cell

部件号:BQ7.835万-R1
主题中讨论的其他部件:GPCCHEM

我正在进行设计,但无法找到A123 AMP20M1HD-A袋手机的CHEM ID;是否有可用的CHEM ID?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Allen,
    我们没有对这一单元进行定性。 您可以使用我们的在线GPCCHEM工具尝试查找ChemID匹配项。

    Tom