This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z110:帮助检查MCU+ BQ34Z110原理图和一些查询

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z110, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/574271/bq34z110-help-check-mcu-bq34z110-schematic-and-some-query

部件号:BQ34Z110
主题中讨论的其他部件: BQ34Z100-G1

你(们)好

帮助检查随附的示意图。

SRP,SRN,P1,P2,TS, HDQ未连接BQ34Z110。

I2C线连接1.8K上拉电阻,I2C bps为400K。

图中指定了12V和5V电压,并且使用了电源电压。

当前MCU (Atmega128)与BQ34Z110之间仍无法通信。

1.如果我将CE,Regin,VSS,SDA和SCL连接到BQ34Z110,MCU (ATmega128)和BQ34Z110之间是否可以通信?

2.如 图www.mikrocontroller.net/.../33.9243万所示配置电路,然后向VEN引脚提供电压,但电压接近0电压。
是否正常运行? 当我将电路组织成图片,然后为VEN针脚提供电压时,电压接近0伏。

在为BQ34Z110供电后,MCU将BlockDataControl数据包发送至BQ34Z110,但BQ34Z110未接收到返回数据。

如果我想让BQ34Z110正常运行,我是否会为BQ34Z110正常运行发送一个启动包(像一个特殊的数据包)? 

谢谢
星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    星号,
    以下是对您的问题的一些评论。

    1:仪表应处于激活状态,并且能够在这些条件下进行通信。 我们建议在I2C信号上使用10千欧上拉电阻器,因此1.8K电阻器可能太低。 检查SDA数据上的VOH水平。 它可能不够低,无法被识别。

    2:当设备读取电压读数时,VEN引脚每秒发出一次高脉冲。 否则,它是低的。 当VEN为高电压时,至BAT针脚的信号应介于0和1V之间。

    此外,我建议您使用bq34z100-G1,而不是bq34z110。 它提供了一些可提高性能的新功能。 bq34z100-G1固件可编程到该器件,并可在bq34z100-G1网站上找到。 以下是一个e2e链接,可帮助您进行升级。

    e2e.ti.com/.../159.5705万

    Tom