This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:bq4050EVM LED配置设置

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/574275/bq4050-bq4050evm-led-configuration-setting

部件号:BQ4050

你(们)好

我的客户在按下DISP时使用BQ4050EVM,LED无响应。但使用命令控制LED正常。

连接gg文件,LED配置设置为0X0017,为什么按下DISP时LED没有响应。

e2e.ti.com/.../unable-use-LED-when-nDISP-pressed.gg.7z

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将您的gg文件加载到一个包中,然后按DISP按钮使LED指示灯亮起。 我必须先在"命令"面板上选择LED_EN按钮。 是否在制造状态寄存器中设置了LED_EN标志? 如果不是,则需要选择LED_EN按钮以启用该功能。