This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.7531万-G1:什么会导致仪表寄存器重置?

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573613/bq27531-g1-what-could-cause-a-gauge-registers-reset

部件号:BQ2.7531万-G1
主题中讨论的其他部件:BQ2.7531万EVM

您好,

我已经使用TI工具和BQ2.7531万EVM演示板完成了此量表的学习周期和配置。 我提取了黄金文件并在我们系统的仪表IC中编程了数据。

但是,我观察到我们的仪表IC (在我们的系统中)正在定期重置。 当重置发生时,寄存器将返回到默认值,INITCOMP位将切换,并且i2c通信不会被确认。 充电仍然有效,但发送至仪表的任何命令都将被擦除。 我认为仪表正遇到POR。

我检查了VCC上的电压,并定期看到电压下降到大约2.057V,时间约为20US。 (请参见图片)。 但该电压仍高于POR VIT+最低规格2.05V。 您认为这是否仍会导致仪表POR?

SYS电压似乎稳定在3.3V左右。

每次重置仪表还有什么可能?  

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1.您认为这是否仍导致仪表POR?

    是的,因为Vcc上升阈值是2.15V (典型值) 而不是2.05V (最小值),但在您的情况下,电压下降,我认为Vcc下降阈值略高于2.15V (典型值)。

    2.还有什么可以使仪表每次重置?  

    发送重置命令0x0041,仅在仪表 未密封时有效。

    最佳,

    Haidar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回答!

    由于此IC的VCC引脚上的电压实际上是内部LDO的输出,这是否意味着仪表IC本身存在问题?

    我已测量过SYS,在充电时恒定为4.0V,放电时恒定为3.3V。 Regin引脚由SYS供电。

    对VCC下降的原因有何见解? 这更可能是硬件问题而不是量表固件问题吗?  

    我尝试了两个系统板,这种现象在两个系统板上都可以看到。 此外,无论仪表固件是否为出厂默认设置,都会发生这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    此问题现已解决。 电容器值错误导致VCC下降。

    感谢您的帮助!