This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2776:与&QUOT相同的功能;图29。 TPS6.04万用作倍增器("使用LM2776)

Guru**** 2373180 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2776
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/571488/lm2776-the-same-function-as-figure-29-tps60400-as-doubler-using-lm2776

部件号:LM2776
主题中讨论的其他部件 :TPS6.04万

大家好

您是否介意询问LM2776?

使用LM2776时,是否可以实现与图29相同的功能? TPS6.04万作为倍增器"?
如果您有回复,能否告知我们?

此致,

松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka-san,


    是的,我认为原则上是可能的。 但是,我担心的是,当输出电流较小时,LM2776在PFM模式下运行,因此如果负载仅在正2x导轨中而不在反向导轨中,则很有可能切换速度不够快。 我将测试电路在实验室中的工作方式,并向您提供结果。

    此致,

    Juha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juha San

    非常感谢您的回复!

    我将测试电路在实验室中的工作方式,并向您提供结果。
    ->好的,我们正在等待您的测试结果。

    此致,

    松本博塔


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juha San

    感谢您对LM2776的支持。
    能否在下周获得您的回复(测试结果)?

    此致,

    松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka-san,

    我将努力在下周取得结果。

    此致,

    Juha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jusa San,

    您的合作。

    此致,

    松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotaka-san,

    我对电路进行了测试,它似乎在实践中发挥了作用。 但是,也有一些限制。 两个输出(+10V和-5V)中应存在某种负载。 我观察到两种不同的情况,可能是问题:

    1)如果-5V输出无负载,则充油泵处于PFM模式,且切换次数不足以保持+10V上升。 PFM->PWM模式转换的典型输出电流阈值是40-50mA,因此理想情况下,5V输出中至少应有50mA的输出电流。

    2)如果+10V输出时无负载,同时-5V输出中有重负载,则我观察到+10V输出中高达+16V。 即使是小负载(1mA)也能解决此问题。

    在我看来,没有PFM模式功能的充电泵更适合此类应用。

    此致,
    Juha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juha San

    非常感谢 您的更新!
    我们要确认几点。
    请参阅附件文件。
    e2e.ti.com/.../2017.0214万_5F00_LM2776.pdf</s>2776.

    能否回复我们?

    此致,

    松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka-san,

    我使用1uF电容器。

    此致,

    Juha