This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.213万A-Q1:TPS6.213万A-Q1绝对电压超出范围。 这种情况是否是问题所在?

Guru**** 2398695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573491/tps62130a-q1-tps62130a-q1-absolute-voltage-over-range-is-this-case-the-problem

部件号:TPS6.213万A-Q1

尊敬的支持成员:

我的客户创建了TPS6.213万A-Q1模板。

数据表描述SW绝对电压为-0.3V至VIN+0.3V。

已创建的样板的客户测量,
开关至PGND为-0.48V。

这种情况是否是问题所在?

是否存在绝对电压的瞬时时间?


祝您一切顺利。

Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此应用说明应回答您的问题: www.ti.com/.../slva494a.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Chris Glaser:

    非常感谢您的回复。

    如果客户创建了良好的降压转换器布局和测量的低电感探针,
    还有什么对策?


    祝您一切顺利,

    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不理解您的问题。 无需采取反措施。 这是任何降压转换器的正常操作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Chris Glaser:

    非常感谢您的回复。


    如果客户创建了良好的降压转换器布局和测量的低电感探头,并且测量了绝对超出范围的结果,我可以通过对任何降压转换器进行正常操作来理解这一点。


    祝您一切顺利。
    Bob Lee。