This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2843A:R和C斜坡补偿可能性

Guru**** 2461350 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2843A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573499/uc2843a-r-and-c-slope-compensation-possibility

部件号:UC2843A

客户想要使用简单的R和C斜坡补偿,如图3所示,适用于UC2843A应用的SLUA110应用注释。

此方法是否可应用于UC2843A?

如果是,设计方法是否只是遵循注释方程式?

www.tij.co.jp/.../slua110.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yoshwa,我已将您的请求发送给相应的AE以获得支持,因此您应该很快就会收到某人的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yosha-san您好!

    是的,在应用手册SLUA110 (图3)中讨论的斜坡补偿设计程序可通过一些修改应用于UCC2843A。 设计原理相同。

    UC2843A数据表显示了图9 (第11页上)中类似的斜坡补偿电路,其中包括缓冲晶体管,可最大程度地减少RT/CT网络上补偿网络的负载。 如果R-C正时和占空比限制精度不重要,则可以避免使用缓冲晶体管。 但是,如果频率和占空比必须不受补偿网络的影响,则应使用缓冲晶体管。

    斜率补偿还将在第16页的数据表的"应用"部分以及方程式12和13中进一步讨论。 此讨论没有AP注释中的详细信息,因此AP注释设计过程可以更好地了解计算需求。 如数据表中所述(第16页,方程式11后面),如果您打算向电流感应信号添加偏移电压,则可能需要对此AP注释过程进行细微修改。 在这种情况下,您必须先选择RS2和Rp的值,然后再使用AP-NOTE程序计算RS1的值。 (注:UCC2843A数据表中的RS1和RS2分别对应AP注释中的R2和R1。)

    我希望这有助于您使用UC2843A进行设计。

    此致,
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的评论。

    但是,客户严格查询其设计辅助工具的1.7V振荡器波纹电压的底部和峰值电压值。

    您能否告知我们RT/CT引脚的底部和峰值电压值?