This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.7411万-G1:原理图验证

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573681/bq27411-g1-schematic-verification

部件号:BQ2.7411万-G1

您好!

我设计了电力库应用程序,希望对以下几点进行一些介绍:

示意图:

e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-_5F00_-Mitochondria_5F00_V2.pdf

1.  SRP,SRN和VBAT之间的连接是否正常?

2.如何使用 PROG,SDA和SCL引脚在出厂时校准此设备? 您能向我推荐一些有助于我的文档吗?

电量监测器部分的其他内容是否适合您? 请告诉我。

Teja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    • 您好,
    • 有两件事需要注意
    • SRP和SRN之间的电阻器的封装尺寸为0603,这取决于流经仪表的电流。 如果电流较高,则foorprint需要较大
    • SRP和SRN的连接可能需要更改。 将SRN连接到VBAT,并将SRP连接到J5。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。

    1.我计划从系统中抽取大约1.5A的电流。 我是否应该将占地面积增加到0805? 这样做没有问题。

    2.已更改了该连接。  以下是更新的示意图。 请看一下。

    e2e.ti.com/.../7041.SCHEMATIC1-_5F00_-Mitochondria_5F00_V2.pdf

    您还能为我提供一些有关此设备出厂编程的信息吗? 我该怎么做? 是否有相同的文档?

    Teja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    • 您好,
    • 由于电流为1.5A,您可以继续使用0603封装。 0805封装尺寸也正常。
    • 新原理图现在可以了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的参与。 非常感谢。