This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.7211万A:投篮防护

Guru**** 2397805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573919/ucc27211a-shoot-through-protection

部件号:UCC2.7211万A.

你好,团队。

UC2.7211万A是否具有“射击过防护”功能?

数据包含以下句子,但如果Hi = High,Lo = High,会发生什么情况?

UCC2.7211万A具有非常低的静态电流(低于0.17 mA,请参阅电气
特性表并包含内部逻辑,以消除输出驱动器阶段中的任何直通。

此致,

小林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    小林山

    感谢您查询UCC2.7211万A设备。 您在帖子中引用的数据表中的句子是指防止UCC2.7211万A内部的驱动器FET中的射通。 即,防止从HB到HS经过HO输出阶段或从VDD到VSS经过LO输出阶段的射流。

    高侧和低侧各有独立的输入,允许应用中输入控制信号的最大灵活性。 因此,根据设计,此驱动程序不会阻止LO和HO同时达到高位。 器件数据表中的表2显示,如果HI和LI以及逻辑电平均为高,则HO和LO都将为高电平。 驱动半桥时,必须仔细考虑,以确保HI和LI逻辑高状态之间允许正确的死机时间。

    我希望此帖子能解答您的问题。 如果是,请按下面的“VerifyAnswer”按钮。

    ——丹尼尔