This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.4171万:电池不存在

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573950/bq24171-battery-absent

部件号:BQ2.4171万

大家好,

我们在其中一个设计中使用BQ2.4171万。

当电池不存在时,我们有以下观察结果。

1.接通电源时,在"充电电流感应电阻器"(蓄电池侧)处观察到0.8V

2.一段时间后,在"充电电流感应电阻器"(蓄电池侧)处观察到12.6V电压。 电压在每个500us周期下降到9V。

查询:

1. 当蓄电池不存在时,充电电流感应电阻器的预期输出是多少?

此致,

Pankaj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Pankaj,

    很高兴在这方面为您提供帮助。 bq2.4171万具有电池检测例程,该例程解释了您所遇到的行为。 请阅读数据表中有关此电池检测功能的9.3 第15节。

    此致,
    Steven