This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65.0941万EVM-116:Intel Apollo Lake平台中的TPS65.0941万应用程序

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2767

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573869/tps650941evm-116-tps650941-application-in-intel-apollo-lake-platform

部件号:TPS65.0941万EVM-116
在“线程:LM2767”中讨论的其他部件

 我的客户将使用TPS65.9041万到Appolo Lake平台,下图是Intel Apollo Lake的电源顺序需求,VNN) SVID和v1.8_SB/v1.24_SB需要在电源按钮之前通电,PMIC (TPS6.5904万x)是否可以在V5SB上工作? VNN) SVID v1.8_SB和v1.24_SB是否来自V5SB?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    陈龙昌您好!

    TPS65.0941万至少需要5.6 V才能工作。 如果您使用的是5伏电压,我们建议使用LM2767为TPS65.0941万的vsys增加高达10伏的电压。 与BUCK1,BUCK4和BUCK5对应的滑轨VNN) SVID,v1.8_SB和v1.24_SB均可分别运行5V。

    当PMICEN引脚设置为高电平时,VNN) SVID,v1.8_SB和v1.24_SB将打开。 因此,只要在电源按钮之前将PMICEN设置为高电压,您就可以正常工作。 电源按钮的顺序是什么?

    谢谢你

    阿尔伯特