This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要解决方案来为11.1V,6000mAh锂离子电池组安全充电(预装了内置PCM和3s电池组)

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573765/need-solution-for-safely-charging-a-11-1v-6000mah-lithium-ion-battery-pack-with-inbuilt-pcm-and-3s-cells-prepacked

主题中讨论的其他部件:BQ2.4765万

您好,

我正在寻找一种合适的安全解决方案来为我的锂离子电池组(11.1 V,6000 mAh)充电,该电池组具有内置PCM电路,并且电池单元已串联连接。 所以,我基本上不能接触到单个细胞。 因此,我需要帮助,因为在为这些预装锂离子电池组充电时,最安全的解决方案是什么,从而保持我的电池使用寿命。 如果它可以包括通信接口(I2C,SPI等),也会很有帮助。

谢谢,此致,

Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rohit,感谢您在我们的论坛上发帖。
    似乎您有3个系列单元,3.6V平台上等于11.1V。
    全锂离子电池的电压为~4.2V,满电压为12.6V。


    您有什么输入电压?
    TI具有降压充电器,因此您的设计需要~15V的输入电压。
    您想要什么收费率?
    对于6000mAhr系列堆栈,锂离子电池通常允许高达1C的充电速率和6Amps。

    此链接会将您转至TI.com上具有通信总线的多芯充电器
    www.ti.com/.../battery-charger-ic-products.page

    BQ2.4765万是您的最佳首选。
    www.ti.com/.../bq2.4765万
    具有集成FET的SMBus控制电池充电器

    请查看此商品页面并告诉我您的意见。
    谢谢你。