This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5911万:TPS6.5911万布局问题

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/574074/tps65911-tps65911-layout-questions

部件号:TPS6.5911万

查看swcu080.pdf的第8页,TI表示TPS6.5911万的最小钻头尺寸为10mil。  它还显示了总共20密耳,我认为这意味着两侧都需要5密耳。  

 

从零件上的数据来看,球的标称尺寸为300微米,最大为350微米  放低 后,它会使衬垫80 % 达到最大球尺寸。

 

根据这些建议,10mil钻头,5mil重新拉绳和280微米垫之间的间距只有2.6密耳...所以我无法分辨。  

 

这很好(4.6密耳),有一个8密耳的钻头和4密耳的重新绳,这是我通常会做的,但我担心,因为swcu080.pdf的建议。

 

想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ronnie:

    您应该能够使用8 mil的钻头尺寸和4 mil的重新绳线,而不是布局指南中的10 mil钻头尺寸和5 mil的重新绳线。

    谢谢!

    阿尔伯特