This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.7542万-G1:关于HDQ通信序列

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573890/bq27542-g1-about-hdq-communication-sequence

部件号:BQ2.7542万-G1


您好,

我对BQ2.7542万-G1的HDQ通信序列有疑问。

a)我的理解是:
要通过Control()命令读取device_type和HW_VERSINO,我写入Control()的子命令,然后由Control()进行读取访问。
它是相同的I2C通信序列。 正确吗?

B)如果正确,子命令的顺序如何?

c)您是否指定从发送子命令到通过Control()命令返回值的计时?

此致,RY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    答:正确
    B:顺序正确(将两个字节写入Control,然后从Control中读取两个字节)
    C:子命令没有单独的规范。 您可以使用数据表中的HDQ计时限制发布序列。

    此致,
    Dominik。