This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2587:LM2587 ADJ

Guru**** 2598945 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2587

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573856/lm2587-lm2587-adj

部件号:LM2587

你好。

需要帮助。 我将为LM2587-ADJ设计一个PCB。

19V输入。步进高达32V 2A (64瓦)

根据LM2587 pdf格式,32V 2A输出电感器为100uh。

部件号:Schott 6714.742万。

  在中国找到肖特公司的部件PDF并不容易。

想问在哪里可以找到pdf的这一部分

提前Tks

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想你可能需要一个稍大的电感器。  我附上了一份您可能希望访问use.e2e.ti.com/.../inductors.xlsx的电感器列表