This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090:RESET_N线路问题

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/574116/ucd9090-reset_n-line-concerns

部件号:UCD9090

团队,

我的客户有关于UCD9090的以下问题。

UCD9090数据表中有一个注释:

 

我想进一步了解TI对使用RESET_N线路关闭并重新打开导轨的担忧。

 

当我使用PMBus_CNTRL线路对导轨进行电源循环时,它运行良好,但我还有其他设计要求,我也想重置UCD9090。

 

在实验中,使用RESET_N循环滑轨,我注意到以下几点:

  • 没有顺序关闭(一旦UCD9090进入重置状态,滑轨将被禁用)

  • 在第一个滑轨开始前,从复位后有~20毫秒的延迟。

 

如果我可以接受之前观察到的两种情况,是否还有其他原因导致我无法使用RESET_N线路关闭并重新打开导轨?

此致,

亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与模拟设备不同,UCD90xxx的重置引脚会突然重置其数字内核。 所有GPIO引脚立即进入高阻抗状态,所有FPWM引脚立即进入驱动器低电平状态。 没有排序。 另外,在释放重置引脚时,设备在开始工作之前至少需要20毫秒的初始化时间。

    对滑轨进行顺序排列的正确方法是使用控制销。 观察到每个滑轨的延迟和依赖性配置,并且在以下顺序上没有初始化时间延迟。

    当设备记录故障时拔出重置引脚将损坏日志并导致设置了INVALID_LOG状态位并发出警报。  

    数据表建议使用本地去耦电容器将重置引脚拉至V33D。 这样,重置引脚电压将随着V33D而上升。 此外,尽管没有必要,用户可以选择通过外部源保持重置引脚低电平,直到V33D耗材完成加速。 但在设备运行后,请避免将重置引脚拉低。 重置引脚不允许出现故障。