This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.4725万A:BQ2.4725万A和BQ2.477万之间的差值

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/574093/bq24725a-difference-between-bq24725a-and-bq24770

部件号:BQ2.4725万A
主题中讨论的其他部件: BQ2.477万

大家好,

请告诉我BQ2.4725万A和bq2.477万之间的区别吗?

提前感谢您的参与。

卡迈勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    主要区别是BQ2.477万使用NVDC架构,而bq2.4725万A使用直接电源路径。
    bq2.477万的切换FQ为600kHz至1.2MHz,而bq2.4725万A的切换FQ为615kHz,750kHz和885kHz。
    bq2.477万还具有PROCHOT和PMON功能。
    bq2.477万附带QFN (28引脚) 4 mm x 4 mm 封装。bq2.4725万A附带QFN (20引脚) 3.50 mm x 3.50 mm 封装

    客户的要求是什么?