This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.3219万A:用于检查的TPS5.3219万A应用声明或设计支持表

Guru**** 2394305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573889/tps53219a-tps53219a-application-notice-or-design-support-sheet-for-check

部件号:TPS5.3219万A

您好:

问候~

我想检查客户设计是否使用TPS5.3219万A输出1V,但我找不到它的设计指南。  

我想问一下,它是否有设计支持表供参考? (包括检查TRIP设置和电感...等)  

 

再次感谢您的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kay,

    在数据表的后一部分中,它确实有详细的设计过程。  数据表的7.3 10部分显示了跳闸计算。  该设备还具有WeBench设计器。  您是否可以将规格输入TPS5.3219万A登录页面上的WeBench Designer输入面板并交叉检查结果?