This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:冷启动时的最大纹波

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/574091/lm5175-max-ripple-in-cold-crank

部件号:LM5175

大家好,

请您告诉我,以下规格可达到的最小波纹是多少? 在冷拖转起动时

3-42V输入/5V输出@3A

EVM未显示任何内容...

我们需要小于150mV

 

此致,

卡迈勒