This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.7441万-G1:如何启用它(0x21)

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573614/bq27441-g1-how-to-enable-it-0x21

部件号:BQ2.7441万-G1
主题中讨论的其他部件:bq2.75万GPCCHEMBQSTUDIO

我正在尝试为BQ2.7441万生成一个黄金映像。    我是否可以使用主机微控制器读取Qmax和Ra表?    我没有EVM。

我找不到说明具体步骤的文档。   我能 找到的最接近 的是SLUA334B和bq2.75万应用手册。

这两个命令都表示发送IT enable命令(0x21)。

BQ2.7441万上没有IT enable命令!

在BQ2.7441万上生成黄金映像的正确步骤是什么?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andy:
    请在下面查找申请报告以回答您的问题。

    www.ti.com/.../slua801.pdf

    www.ti.com/.../slua544.pdf

    最佳,
    Haidar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些报告没有回答我关于"启用它" 命令的问题。      我查看了其他BQXXXXX芯片的数据表,它们确实在偏移0x21处, 但BQ2.7441万的技术参考直接跳过它。

    我放弃了  使用硬件和固件获取黄金映像的尝试 ,并决定购买Gauge Development Kit和BQ2.7441万的评估板。   我从快速入门指南中想到,我只需要对一些参数进行编程,芯片就能学习到它所需要的一切。   但充电放电周期越长,情况就越糟。   我的生产线已停止,我已经浪费了足够的时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andy:

    bq2274xx器件在默认情况下已启用阻抗跟踪。 您不能启用它。 如果连续循环未获得任何改进,则意味着默认的chem id与您的单元格不匹配,您可能无法使用基于ROM的量规。 您是否运行了rel-dis-rel测试并使用我们的gpc工具来确定基于ROM的仪表是否适合您的应用?

    请使用此工具确定基于ROM的仪表是否 适合您的电池。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Onyx,

    我没有运行gpc工具。 另一位不再在公司工作的工程师选择了此零件。 电池为Panasonic NCR1.865万B。 您知道它的化学特性是否正确吗? 是否有常用电池及其电池组ID的列表?

    我使用仪表开发套件运行了一个学习周期,并收到以下错误:错误:[Rup DIS / RDIS:Not Clear]。 为什么?

    如果我需要运行gpc工具,我可以使用GDK来收集它吗?

    谢谢
    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andy:  

    1.随附的文件是chemID更新。 您可以在其中找到Panasonic NCR1.865万B。 由于bq2.7441万支持固定趋化ID,因此您需要检查IC是否与您的电池匹配。

    2.进行自学时,您需要发送RESET以使RUP_DIS清除以开始。

    3.是的,您可以使用GDK收集放电-充电数据。

    谢谢。

    此致,

    Sammi Shang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sammi

    1.我没有收到任何附件。
    2.我尝试点击复位,说零件必须打开密封。 我将其解封,然后单击"重置"。 我尝试软重置。 我试着循环动力。 我不知道我做了什么正确,但最终RUP_DIS位被清除。 但是当我尝试进行学习时,我立即收到错误消息:"The RUP_DIS / RDIS bit must be set on to continue (必须将RUP_DIS位设置为开启才能继续)"

    谢谢!
    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy,

    如果您有gdk,请先在gdk的帮助下运行gpc chem工具。 如果您不使用电源和电子负载手动执行测试。 这将使您知道您是否可以将bq2.7411万用于应用程序,以及您是否将获得可靠的学习周期。如果您的电池与量表中预设的默认chem ID不匹配,您将永远无法获得成功的学习周期。

    如果您可能在gpcchem用户手册中执行测试,并且其中一个默认chem id是匹配项,则使用附加的应用说明执行学习周期。

    e2e.ti.com/.../8666.LearningCycleOverview_5F00_bq274xx.pdf

    它适用于类似的ROM设备,也适用于您的设备。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我从bqStudio中的GDK选项卡运行了测试。 我将其设置为一个循环,从充电开始。充电电流=1000mA,锥形电流=100mA,放松时间=120分钟。 我将放电设置为恒定电流340mA,终端电压=2900mV,放松时间=300分钟。 昨天,我从"注册"选项卡启动了日志。 我今天早上查看日志时,它收取了大约10分钟的费用,之后没有做任何事情。 为什么?

    我想我不明白。 是否没有电池部件号列表以及它们将使用的芯片? Panasonic NCR1.865万B是一种非常常见的电池。 为什么我必须这样做? 如果你看一下Sammi Shang的前一个回复,他提到了一个数据库(我从未得到)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andy:

    很抱歉,您在使用此芯片时遇到了一些挑战,我们希望您继续进行您的设计。 我的同事可能已经直接与您联系,但如果他没有联系,我也会向您发送电子邮件。

    通过选择任何基于闪存的量规(例如bq2.752万),可以找到所有化学品的数据库,如果您在未连接量规的情况下启动bqstudio,并单击CHEMISTRY (化学)选项卡。 我还附上了包含单元格和您的chem ID的Excel工作表。

    请注意,您选择的此量表仅支持3个默认CHEM ID和与其配置文件匹配的类似电池。 您可以确定使用gpc。 鉴于您的情况非常糟糕,我们必须直接与您合作,而不是通过论坛使此ROM仪表适用于您的申请。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../chemid.xlsx

    请参阅随附的。 我已向您发送朋友请求。

    谢谢

    Onyx